欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:直击四大痛点,它有何独到之处?

  • 2023.09.18 13:19:41
  • 米思米
  • 1619

在工业生产领域,设备的性能与效率直接关系到企业的生产成本和市场竞争力。传统丝杠模组作为常见的传动设备,虽然在一定程度上满足了企业的生产需求,但也存在着诸多痛点。而米思米直线电机模组的推出,正是为了直击这些痛点,为企业提供更高效、更可靠的解决方案。


米思米直线电机模组:直击四大痛点,它有何独到之处?


首先,针对传统丝杠模组无法实时监控滑台动子位置、累积误差大的问题,米思米直线电机模组采用了闭环控制系统。这一系统能够实时监控滑台动子的位置,并根据实际情况做出调整,从而确保了生产的精确性和稳定性。这一独到之处,使得米思米直线电机模组能够实现365天24小时不间断运作,大大提高了生产效率,降低了时间成本。


其次,在速度方面,传统丝杠模组往往无法满足终端客户的高速度需求。而米思米直线电机模组则通过省去中间的传动环节,实现了速度的显著提升。其最大速度可达2m/s,是传统丝杠模组的4倍之多。这一速度的提升,不仅提高了生产效率,还为企业带来了更多的市场机遇。同时,由于无机械发热现象,也避免了因摩擦产生的热量对设备和产品的影响,进一步确保了生产的稳定性和可靠性。

 

再者,对于需要多个滑台的应用场景,传统丝杠模组往往显得力不从心。因为每个丝杠模组只能搭载一个滑台,导致成本高、设备体积大。而米思米直线电机模组则巧妙地解决了这一问题。它可以在同轴上搭载多个滑台,并且每个滑台都可以实现单独控制。这一设计不仅节省了设备空间和设备成本,还提高了生产的灵活性和效率。这一独到之处,使得米思米直线电机模组在多个滑台的应用场景中更具优势。

 

最后,在维护方面,传统丝杠模组由于机械部件之间的摩擦和磨损,使用寿命相对较短,需要定期进行维修或更换。这不仅增加了企业的维护成本,还影响了生产的连续性和稳定性。而米思米直线电机模组则采用了磁悬浮原理,减少了摩擦带来的损耗,使用寿命更长。这一设计不仅降低了企业的维护成本和时间成本,还提高了设备的可靠性和稳定性。

 

除了上述四大独到之处外,米思米直线电机模组的采购成本也相对较低。其采购成本约为1407元起,而传统丝杠模组的采购成本则高出许多。这一价格优势,使得米思米直线电机模组在性价比方面更具竞争力。

 

综上所述,米思米直线电机模组以其独到的闭环控制系统、高速度、多滑台搭载能力以及长使用寿命等优势,直击了传统丝杠模组的四大痛点。它为企业提供了更高效、更可靠的解决方案,有助于降低生产成本、提高市场竞争力。在未来的工业生产中,米思米直线电机模组有望成为更多企业的首选设备。

 

第二十四届中国国际工业博览会,将于9月24-28日在国家会展中心(上海)举行。届时,米思米诚邀您莅临8.1号馆A233展台,亲身体验我们的电驱新品——直线电机模组与电动夹爪。电驱新品不仅是技术的展示,更代表了米思米在降本增效方面的新突破。期待与您一同探索,见证行业新标准的诞生。

 

※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities